This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:TSUB8044A 下行端口能够通过硬件开关禁用?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB321
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307072/tusb8044a-tsub8044a-downstream-ports-are-able-to-be-disable-by-hardware-switch

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件: TUSB321

大家好!

我正在尝试 PD 对仪器应用 USB-USB 功能。 TUSB8044A 似乎是一个很好的选择、除了我需要使用一个物理开关(例如一个推推开关)而不是内部寄存器配置来控制单个端口。 数据表未提及端口禁用功能(或者我漏掉了该功能)。

TUSB8044A 是否支持对下行端口的外部控制开/关?

CK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

     

    我正跟进此问题。 但是、相关工程师不在办公室、您可以在1月2日前收到回复。

     

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chikang 您好:

       如果要在外部启用或禁用下行端口、可 通过 SOC GPIO 或仅  物理开关来控制 VBUS 开关的 EN 引脚。

    VBUS 开关用于为下行端口提供5V Vbus。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、


     数据表提到了 TUSB8044A 中提供对下行端口电源开关的单独控制。 我想这意味着 VBUS EN 引脚只能使禁用 VBUS 电源、而不能实现数据通信。
    我有其他候选的 USB 3.0第2代 IC (不包括 PD )能够通过相互短接 USB 2.0数据线来提供端口禁用 rue 功能。 您能否确认 VBUS EN 引脚控制会在 TUSB8044A 中禁用 USB 数据通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chikang 您好:

         这取决于您如何连接下行端口,您是否将 USB 设备直接连接到 TUSB8044A? 下游端口设备是否需要 Vbus 才能工作?

    此致

    布赖恩

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

     1.我通过 USB C 型或者 A 型连接器把它们连接到 USB 设备和 TUSB8044A。 另外4个 DS 端口中的1个支持 PD 功能、所以我将 TUSB321放在了原理图上。  
     2.也许吧。。。 可以。 这取决于用户情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chikang 您好:

     对于 USB A 或 C 连接器、需要集线器下行端口提供 VBus。 如果您通过开关禁用了 Vbus、则下游端口也将停止数据传输。

       如果可以、请为您的应用发送方框图。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    这是我的块报。 我将测试 VBUS 通道切换到控制数据传输。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chikang 您好:

      这个方框图看起来很不错、正在等待您的测试结果。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赤康:

      是否有测试结果的更新?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

     还没有、我很快就会更新测试结果。

    此致、

    CK  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、如果有任何更新、只需提醒一下。

    此致

    布赖恩