This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145EVM:TCAN1145EVM -显示了错误的器件型号

Guru**** 2930690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145EVM, TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1316317/tcan1145evm-tcan1145evm---wrong-part-number-display

器件型号:TCAN1145EVM
主题中讨论的其他器件: TCAN1145-Q1

团队、

我们的客户报告称、 移除并插入 USB 电缆后、TCAN1145EVM 的 GUI 有时会显示器件型号 TCAN1144、TCAN1145或 TCAN1146、而要显示的预期器件型号为 TCAN1145。 您能解释一下发生这种情况的原因吗? 如果 EVM 上的固件有问题、您能否告诉我客户如何更新固件?

此致、

小岛市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kojima-San,

    借助 TCAN1145EVM GUI、它将自动检测固件是否错误、然后提示用户安装正确的版本。 如果没有出现这种情况、固件应该是正确的版本。

    至于器件型号之间的差异、GUI 会读取包含器件 ID 的 SPI 寄存器。 如果读取不正确、这可能是客户在插入和拔下 USB 电缆时出现的初始化问题。 是否正确读取了器件?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的重播。 Custoerm (客户)也可以获得正确的零件号,但有时会得到错误的零件号。 在这种情况下、 可能的根本原因是什么?

    此致、

    小岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kojima-San,

    同样、这可能只是 SPI 初始化不正确和 GUI 首次启动时读取到错误值的问题。 但是、我在使用此 GUI 的实验中没有看到这一点、如果重新初始化器件和 GUI、问题是否会继续存在?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    客户已重新检查此问题的现象、如下所示。 您能为解决方案提供建议吗?

    他说:"其后,当操作该系统时,在1146处检测到的事件频率显著增加。 目前、该检测点几乎始终在1146检测到。 此外、当在1146检测到该信号并检查 TCAN1145EVM-GUI-CLOUD 的寄存器时、会显示地址:0x07 = 0x36 = TCAN1146。 此外、拔下和插入电缆并不能观察到性能的改善、如前所述、在1146测量时几乎一致。 可能是 SPI 线路可疑吗?"

    此致、

    小岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kojima-San,

    请捕获所有 SPI 线路的波形、但请重点关注 SDO 线路、以查看 TCAN1145-Q1收发器返回了什么。 如果它真的在波形中返回36、并且它并不仅仅被误解、那么这里会发生其他情况。 您是否还能确认器件的顶部标记?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    请查看附件是捕获 wcustomer aveform 的 SPI 线路的屏幕截图。 即使使用1145EVM、该指示也是1146。 随附的工作表 ale2e.ti.com/.../TCAN1145_5F00_SPI_5F00_Screenshot.xlsxso包括 TCAN 设备 shoiwng 1145的顶部标记。 你能请谢克什么原因?

    此致、

    小岛市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kojima:

    同一器件读取不同 ID 的频率如何? 您说这是一致的、所以每次相同的硬件返回相同的 ID? 或者、它在下电上电一段时间后是否看起来发生变化?  

    此 EVM 是从哪里购买的? 它是否曾经是应用工程师的实验室电路板、或者此 EVM 是否是直接来自 PDC?

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    客户看到错误的设备名称显示、而不是几个。 我通过 TI.com 免费样片程序提供了 TCAN1145EVM、如下所示。 我相信此 EVM 是直接从 PDC 发给客户的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kojima:

    我之所以提出这个问题、是因为 TI 工程师可能已经对该器件进行了重新编程、使其显示为 TCAN1146。 这会导致器件按照其 ID 读回"TCAN1146"并解锁与功能更强大的器件关联的寄存器、但实际上可能不会为所有功能提供支持。 但是、我希望该器件能够一致地读回"TCAN1146"、而不会读回"TCAN1145"。 这是否与客户观察到的行为相符? 或者、您认为不一致的 ID 退货是否可能表明存在其他问题?  

    客户是否可以更换 EVM 上的 IC 并尝试重新连接到 GUI 以查看该行为是否更符合预期?

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    客户将购买另一个 TAC1145EVM 并重新检查。 我关闭该主题。 感谢您的帮助!

    此致、

    小岛市