This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:如何计算端接电阻器的额定功率

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319165/am26c32-how-to-calculate-termination-resistor-power-rating

器件型号:AM26C32
主题中讨论的其他器件: AM26C31

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 AM26C32、并且对端接电阻器额定功率有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

RS485端接电阻应使用什么额定功率?

您能告诉我如何进行计算吗?

我们想使用额定功率为1/10W 的电阻器、可行吗?

我在驱动器侧 AM26C31数据表中查找了差分电压振幅的规格、但找不到。
它在数据表中的位置、它的电压是多少?

如果差分电压是全摆幅5V、电阻功耗将是5*5/100=0.25W、这就需要一个相当大的芯片电阻。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    下面还列出了附加应用电路。  

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS 至422规范需要足够的驱动强度、使100 Ω 端接电阻器上的电压至少下降2V。 但规格没有上限。

    AM26C31通常会下降3.1V (请参阅 VOD 规格)、从而产生0.096W 功率。但如果您需要短路保护、可能需要更多功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    因此、在正常条件下、驱动器不会在其差分输出之间输出大于 VCC 的值、而实际上会低于 VCC、因为驱动器架构包含二极管导致的压降、且输出阻抗为非零、  对于典型的 RS 至422负载、该器件的电压通常为3.1V、正如 Clemens 提到的。  

    话虽如此、如果您针对 VCC 进行设计、电阻器将为1/4W (VCC = 5V;R = 100Ω--> P = 250mW = 1/4W)  

    如果您采用典型设计、则可以看到96.1mW、因此1/8W 或1/10W 可涵盖典型值、但不会在 典型值的基础上为 VOD 留出太多裕度、因此我通常不会留下这么低的裕度。  

    通常-为了实现稳健的设计、使用1/4W 终端电阻器将保持终端安全、在其上面放置高达5V 的电压-在大多数应用中、永远不会达到5V -除非电源轨上发生某种类型的 VCC 短路。 因此、1/4W 对于正常运行是合适的-但如果系统在100欧姆的电阻器上有可能经历大于5V 的电压(就电源故障/短路而言、尤其是在 接收器存在接地漂移的情况下) 然后、可能保证使用更高的额定值、以防止在"预期"故障期间造成损坏。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Parker、

    感谢您的答复。

    我明白端接电阻器通常使用1/4W 额定值。

    我将与客户分享这个。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市