This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:DP83869

Guru**** 2929550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318977/dp83869evm-dp83869

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好、我的笔记本电脑无法识别 DP83869EVM 上的以太网端口

是否需要设置一些跳线或寄存器设置?

作为让 RGMII 到 SGMII 正常运行的中间步骤、我将尝试使用此接口测试 RGMII 接口

RGMII 总线连接到 LAN7801评估板、因为我需要从 USB 转至 SGMII

谢谢。

赛思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    您测试了哪些跳线配置? 我很想在实验室中复制您的设置并比较结果。

    我希望 EVM 可以用于连接到 RGMII 的铜缆、通过跳线将 LED[2]:0]和 OP_MODE[2]捆绑为低电平。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了您列出的绑定、当我将以太网电缆插入 J20时、我的笔记本电脑仍显示"Media disconnected"

    我认为即使我没有正确的自举或寄存器、它也会看到一些东西、 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我如何将其设置为仅以10Mb/s 的速度运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我直至明天结束、以便复制您的设置并与您联系。

    要强制设置为10M、请通过 写入寄存器 0x4[8:7]="00"和 0x8[9:8]="00"来禁用100/1000M 的广播。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、主器件/从器件设置如何、我是否需要担心这些设置?  

    当前寄存器9读取了1300h、所以主器件/从器件被启用、但是 DP83869是一个从器件。我认为主器件是以太网 MAC 芯片、在本例中为 LAN7801

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主/从设置对于笔记本电脑的铜链路测试应是可接受的。

    明天我会确认并分享更多细节。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过使用 DP83869模式文档第2页的跳线设置、可以使用以太网端口、但仍然无法以10M 的速率运行时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将测试密炼隔离开关(S3)设置为表13中的测试模式6或7、并且我总是闪烁红色 LED、这意味着没有对 Phy 寄存器进行编程、这是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已写入寄存器 0x4[8:7]='00'和 0x8[9:8]='00'来强制传输到10M? 根据主机系统的不同、也可通过适配器设置强制传输10M 速度:

    请共享从0x0到0x1F 的寄存器转储、以便我可以验证 DP83869配置。

    谢谢!

    埃文