This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:DS90UB960-Q1图形发生器代码示例

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319572/ds90ub960-q1-ds90ub960-q1-code-example-for-pattern-generator

器件型号:DS90UB960-Q1

您好!

我使用了 图形发生器的代码示例。

则会工作到 CSI0。

当我尝试 使用相同的代码到 CSI1它不起作用,我看不到任何东西。

可能是什么问题?

Br

什穆埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel 您好!

    感谢您的提问。 您是否在端口选择寄存器0x32中选择 CSI1? 这可以通过在图形发生器代码之前设置0x32[1]= 1来实现。 此外、在使用与 CSI0相同的图形生成代码后、请尝试设置寄存器0x21[7]= 1

    此致、
    达拉