This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1023A:随机锁定同步模式

Guru**** 2877650 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B, SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313995/sn65lv1023a-random-lock-synchronization-mode

器件型号:SN65LV1023A
主题中讨论的其他器件:SN65LV1224B

大家好!

我有关于 SN65LV1023A 和 SN65LV1224B 的问题。

1)理解随机锁定同步模式的锁定时间比快速同步模式慢,但它是自动锁定的,这是正确的吗?
2) 2)请告诉我如何将其设置为随机锁定同步模式。 是否要下拉 SYNC1和 SYNC2引脚?
3) 3)您是否具有 SN65LV1224B 的任何数据表或引脚分配材料? 我只能找到 SN65LV1023A。

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    我会尽量在本周结束之前给您回复。 很抱歉耽误你的时间。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    很抱歉响应延迟。  因为这个部件已经转变成 TI 的一个新团队(从 TI 的转换产品线到 TI 的收发器产品线)、所以我不得不就这个部件与我的一位同事取得联系。

    Unknown 说:
    1)了解随机锁定同步模式的锁定时间比快速同步模式慢,但它是自动锁定的吗?

    ~有点难。 "锁定"仍要求两个参考时钟彼此相差100ppm。 如果使用快速同步模式并且两个时钟彼此相似、那么锁定应该是自动的(要求数据表中规定的1026个周期)。

    Unknown 说:
    2)请告诉我如何将其设置为随机锁定同步模式。 是否要下拉 SYNC1和 SYNC2引脚?

    随机锁定同步模式不使用 SYNC1/SYNC2引脚。 如果您想使用随机锁定同步模式、它们应该保持低电平。

    Unknown 说:
    3)您是否有 SN65LV1224B 的数据表或引脚分配材料? 我只能找到 SN65LV1023A。

    这应该是数据表中标题为"DESERIALIZER"的第6页

    第一列用于 DB 包、第二列用于 RHB 包。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:


    感谢您的回答。

    什么是"~类。 "你的答案是什么意思?

    理解随机锁定同步模式为自动锁定。
    此外、在设置随机锁定同步模式时、是否需要同时拉低 SYNC1和 SYNC2? 即使我只下拉一面、它是否会被设置为随机锁定同步模式?

    我了解下面没有与 SN65LV1023A 类似的 SN65LV1224B 示意图、正确吗?


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    我一直在等待你的答复,但没有听到你的答复。
    您能给我们回复吗?

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一直在等待您的回复,但尚未收到您的回复。
    您能给我们回复吗?

    "对不起,我不小心给弄丢了。"

    What Do "~kind of。 "在您的回答中意味着什么?

    如果两个时钟 的频率相差不超过100ppm、那么即使您 使用快速同步模式、器件之间也可能无法同步。 ~强调了两个时钟在100 ppm 之内的重要性、对我的 μ s 回答进行了进一步的阐述。 在我看来、快速同步模式更有利于确保发生正锁定。 使用随机同步模式时、可能会发生错误锁定。 使用随机同步模式、您可能会得到错误的正锁定、这种锁定可能早于1026个周期发生。  

    此外,设置随机锁定同步模式时,是否需要同时下拉 SYNC1和 SYNC2? 即使我仅下拉一面、它是否会设置为随机锁定同步模式?

    需要将 SYNC1和 SYNC2保持到 GND 才能使用随机锁定同步模式。 如果其中一个引脚(SYNC1或 SYNC2)保持高电平达6个时钟脉冲、则器件将尝试使用快速同步模式进行同步。  

    我知道没有像下面的 SN65LV1224B 一样的 SN65LV1023A 图,这是正确的吗?

    正确、数据表没有解串器示意图、但第6页提供了引脚排列。

    再次对响应延迟表示抱歉。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。
    解串器 REFCLK 的输入频率是否应与串行器的 TCLK 相同?

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    解串器 REFCLK 的输入频率是否应与串行器的 TCLK 相同?

    是的、串行器的 TCLK 和解串器的 REFCLK 之间应处于+/-100ppm 之内。

    -鲍比