This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:DP83867CRRGZR 的 RESET_N 引脚上的 PU 值是多少

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319216/dp83867cr-what-is-the-pu-value-on-reset_n-pin-of-dp83867crrgzr

器件型号:DP83867CR

您好!

根据数据表、RESET_N 引脚具有内部上拉电阻、但数据表中未提及上拉电阻值。 请告诉我。

谢谢

萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    RESET_N PU 值为9k +/- 30%。

    谢谢!

    埃文