This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:基于 Linux 的源码线

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319237/ds250df230-source-cord-based-on-linux

器件型号:DS250DF230

尊敬的 TI:

我正在尝试使用 DS250DF230启动板的 PULT_UP。

您能否提供基于 Linux 的源代码?

(我已经收到了程序员指南和 EVM 用户指南。)

谢谢

李锡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JS、您好!

    DS250DF230通过 SMBus 寄存器写入或 EEPROM 配置进行编程。 我们没有基于 Linux 的源代码可供提供。 如果需要、我可以帮助进行寄存器配置或生成 EEPROM 十六进制文件。

    此致!

    卢卡斯