This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:写入配置文件

Guru**** 2922040 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318696/ds110df111-writing-configuration-file

器件型号:DS110DF111

您好、TI 团队、

对于重定时器  DS110DF111、我们是否 需要在系统启动时写入配置文件?

谢谢、此致

桑德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra:

    您使用的是 SMBus 从模式还是 SMBus 主模式?

    SMBus 从模式:每当重定时器断电/上电时、寄存器都会复位为默认值。 需要重新配置任何非默认寄存器设置。

    SMBus 主模式:每当重定时器断电/上电时、它都会从 EEPROM 重新读取其配置。 在此模式下、只要正确编程了配置并将其保存到 EEPROM 中、就无需对任何寄存器设置重新编程。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回复,卢卡斯!

    我们使用 SMBus 从模式。

    我们的应用是将 XFI 信号转换为 SFP+电气、默认寄存器值是否支持此转换?

    该寄存器的默认值是什么?

    我们没有支持 I2C 接口的主器件、是否需要 I2C 连接?

    是否可以通过任何其他硬件搭接方法来配置寄存器、以支持 XFI 到 SFP+的转换?

    谢谢、此致

    桑德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra:

    如果您的输入通道具有超过15dB 的插入损耗、则需要寄存器控制来修改 CTLE 自适应表和/或自适应算法。 否则、默认寄存器值将具有以下配置:

    • 数据速率:10.3125Gbps 和1.25Gbps
    • 通道的直接配置(无交叉点被启用)
    • RX 调整模式:调整 CTLE、直到达到最佳状态、然后 DFE、再接着 CTLE
    • 当 CDR 无锁定时、TX 输出静音
    • TX 去加重功能: 0dB
    • 输出差分电压:600mVpp
    • 无法使用眼图张开度监视器、PRBS 发生器或其他调试特性

    或者、此重定时器具有引脚控制模式、允许通过 HW 自举来限制对输出 VOD、去加重和交叉点配置的控制。

    此致!

    卢卡斯