This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:TUSB1104

Guru**** 2962500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318075/tusb1104-tusb1104

器件型号:TUSB1104

大家好!

是否有适用于 TUSB1104的 IBIS AMI 模型或类似的模型?

感谢您发送编修。

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    在内部查看后、我们没有 IBIS AMI 模型、S 参数模型是否可以工作?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    是的,一个 S 参数模型也是非常有用的。

    此致、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    该问题是否与这里的 E2E 主题相关? 我记得您考虑了有源电缆设计。

    在寻找 s 参数时、我们的系统工程师指出 1104本身可能会违反 USB-C 的有源电缆规格。 我来解释一下。

    USB-C 规格状态、有源电缆的增益不应超过0dB。 您可以在表6-15中看到这一点:

    对于高速信号而言、这不会是问题、因为插入损耗会将增益降低至0dB 以下。 问题在于低速信号、此类信号对插入损耗不那么敏感。  

    TUSB1104具有一定量的"直流增益"。 这是应用于低速信号的增益、可将其提高到 Type-C 规范中的0dB 要求以上。 没有办法禁用这个增益、它可以在1104数据表中的 EQ 图表中看到。

    我们担心使用两个1104转接驱动器(每侧各一个)会导致应用该增益两次。 对于低速信号、增益将上升到 USB 规范设置的0dB 最大值以上。  

    根据我收集的信息、您需要通过某种方式来衰减低速信号、以抵消来自两个1104转接驱动器的增益。 电阻器有助于实现这一目标、但也会影响高速信号的信号完整性。  您是否考虑过 将低速信号保持在0dB 增益以下的解决方案?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢此提示。 我还没有考虑过这个教派。 有源电缆是预开发项目。 我们已经开发并订购了这些原型。 我想我们只会在测量原型后才知道这是否是个问题。 我们的电流焦点是奈奎斯特频率、但您是对的、我们还需要了解直流增益。

    此致、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    我明白了。 请检查与 此器件的 S 参数相关的直接消息。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    是否不应该让交流耦合电容器衰减低频和直流分量?

    此致、

    鸟比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    交流电容器会阻止信号的直流分量、这是正确的。 问题在于、即使在(相对)低频下、电容器也会让通过交流分量。 记住、说到"低频"、我们所说的仍然是几十兆赫到几百兆赫。

    您需要将频率衰减到电缆中的插入损耗足以抵消两个1104的增益的程度。 从数据表图形来看、在最低 EQ 设置下、这似乎是每1104大约1dB。  

    此致!

    谢恩