This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:pca9555

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, PCA9555, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319411/pca9555-pca9555

器件型号:PCA9555
主题中讨论的其他器件:PCF8575、、 TCA9555

我们使用了之前的 pcf8575器件型号,但当我们接通所有引脚电源时,所有引脚都变为高电平,因此,我们的电源也因此变为接通。 (我们最初可以将此高引脚设置为低电平吗??)

因此,如果我们最初希望 在提供电源时关闭 I/O 引脚,我们可以使用部件 pca9555来实现这一目的??   

加电时、I/O 被配置为输入。 此时、我们得到输出电压或不得到??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithin:

    PCF8575由于有源电流源(IOH)而在 GPIO 为高电平时通电。 最初、这无法更改、除非写入器件以将 GPIO 更改为输出逻辑低电平。 但是、如果输入从外部驱动为高电平、这可能会允许较大的电流阱、并在未施加足够的电阻时损坏器件。  

    与 PCF8575不同、PCA9555具有实际寄存器。 PCA9555通过高阻态输入上电。 如果引脚保留为输入、则建议将一个上拉或下拉电阻器连接到 P 端口。 上电时将不存在电压输出。 要将 PCA9555 GPIO 设置为输出、必须通过 i2c 写命令通过配置寄存器完成。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithin、

    还有一点。 我建议从 PCA9555切换到 TCA9555。 TCA9555是 P2P 对 PCA9555器件的升级、功能更强大、高达400kHz、电源电压范围更宽、并修复了上电复位问题和中断勘误表。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tyler,

    连接 IO 扩展器 IO 引脚时、请连接 tps7a8300rgwt 使能引 脚和 adp7104rdz 使能引脚。 和 PCF8575 I2C 通道连接到 arty A7 FPGA。

    在 FPGA 配置上电时、一定时间(1-2秒)、带闪存、这次 IO 扩展器引脚导通、所有 TPS 和 ADP 电源生成。  

    是否需要连接到 P 端口的上拉或下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tyler,

    连接 IO 扩展器 IO 引脚时、请连接 tps7a8300rgwt 使能引 脚和 adp7104rdz 使能引脚。 和 PCF8575 I2C 通道连接到 arty A7 FPGA。

    在 FPGA 配置上电时、一定时间(1-2秒)、带闪存、这次 IO 扩展器引脚导通、所有 TPS 和 ADP 电源生成。  

    是否需要连接到 P 端口的上拉或下拉电阻器?

    我还尝试了 NXP PCA9555 Ic。此 IC 复位条件或所有引脚上电均为输入、但输出电压可用。  在复位时进行 NXP PCA9555 Ic 数据表写入、器件的端口是上拉至 VDD 的输入。   NXP PCA9555未解决我的主题。

    我将使用 TI 的 PCA9555或 TCA9555 解决我的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithin:  

    我不知道您是在提问还是找到解决方案。  

    如果将 P 端口保留为输入、则应将其连接到上拉或下拉电阻器、以便输入不会悬空。 悬空输入可能会导致各种问题、请参阅 此处有关悬空 CMOS 输入的应用手册

    配置为输出的 P 端口可以保持悬空。  

    PCA9555 / TCA9555在 p 端口配置为悬空输入时上电。 使用此 IO 扩展器时、请遵守上面提到的两种配置。  

    我很高兴 PCA9555或 TCA9555解决了此问题。 如果有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    泰勒