This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IC 支持 USB-C 翻转功能、以测试翻转功能。

Guru**** 2854810 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319954/ic-supports-usb-c-flip-function-to-test-flip-function

主题中讨论的其他器件:TUSB321HD3SS3220

尊敬的先生:

目前、我们手动测试 USB-C FLIP 函数。

我们想要搜索类似手动 USB-C 翻转的 IC。

它可能由2:1开关来实现、该开关可翻转上下信号。

谢谢、此致、

约翰·伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E-John:  

    我相信、我们 HSSC 团队的一款器件会更适合这种应用。 我将继续、把它们圈在这里。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

       您需要同时测试 USB3数据翻转还是仅测试 CC1/CC2翻转?

      我们提供 CC 控制器 TUSB321、该控制器通过 DIR 信号来判断 CC 引脚是否翻转。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们需要 USB-C 数据翻转。 TUSB321或其他 IC 是否满足我们的要求?

    谢谢、此致、

    约翰·伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E-John:

      HD3SS3220可支持 CC 和 USB3数据翻转。

    此致

    布赖恩