This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210-Q1:DP/DM 交换

Guru**** 2928040 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1320304/tusb1210-q1-dp-dm-swapping

器件型号:TUSB1210-Q1

大家好!

我想知道一些有关 TUSB1210-Q1的问题。

在以下情况下使用时、DP/DM 将反向。

即使重新写入寄存器0x08、该操作也没有变化。

高速

VBUS=3.3V

1) DP/DM 的极性无问题、即使它被交换也是如此。 我可以使用它吗?

我知道它可以与 USB3.0配合使用、但2.0也可以配合使用吗?

2) 2)为什么换用?

Vbus 速度是否影响极性? 是因为 Vbus=3.3V 吗?

如果器件时钟充足且未复位、则不会进行交换。

这是初始操作引起的问题吗? 我想知道原因。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ryusuke 您好:

      USB2不允许极性交换、除非您更改了 寄存器0x80上的极性并交换了 USB 连接器上的极性。

      能否发送原理图进行审阅?

    此致

    布赖恩