This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940N-Q1:适用于 DS90UB940N-Q1的 Linux 驱动程序

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940N-Q1, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319882/ds90ub940n-q1-linux-driver-for-ds90ub940n-q1

器件型号:DS90UB940N-Q1
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在寻找适用于 DS90UB940N-Q1的 Linux 驱动程序。

您能为我的客户检查一下吗?

如果有任何其他来源可以引用固件、请告知我。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:  

    我们没有 Linux 驱动程序。 出于开发目的、客户可以使用 USB2ANY 器件通过 I2C 与我们的器件进行通信。  

    此致!