This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVTTL 50 Ω 驱动器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1048, TLV3602, DSLVDS1047, LMH6703, OPA693, SN74LXC8T245, SN74AVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313537/lvttl-50-ohms-driver

主题中讨论的其他器件:DSLVDS1047、DSLVDS1048 、TLV3602、 LMH6703OPA693、SN74LXC8T245SN74AVC2T45

您好!

我想使用 DSLVDS1048和 DSLVDS1047元件、但对 LVTTL 线路的调整为50欧姆、如下所示:

我想能够在输入和输出端使用相同的缓冲器/电平分流器、从而在线路上保持相同的传播时间。
您是否了解可以匹配的组件?

提前感谢、

此致、

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充以下信息:

    - 最大运行速度为400Mbps。
    -驱动器必须能够提供所需的电流负载100欧姆(50 + 50)在3V3、-> 33mA 最低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过并联多个缓冲器可以实现33 mA、但没有逻辑器件能够保证在3.3V 时处理400Mbps 的数据。(LVC 可以在5V 时处理、或 AUC 在2.5V 时处理) TLV3602比较器速度应该足够快、 但同一封装中没有足够的并联输出。

    TLV3602足以快速进行电平转换、但也可以通过使用 LVDS 缓冲器(其输入类似于比较器)来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我不想对多个缓冲区进行参数化。

    我目前正在寻找一款能够提供至少400Mbps 33mA 的 AoP (例如 OPA 659)。  但我怀疑它是最好且最有效的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    感谢您向 E2E 提出这个问题、我们的 LVDS 专家会与您联系、并在2024年01月17日 日结束时给出回复。

    Clemens、

    感谢您的帮助。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    我们 LVDS 器件上的 TTL 输出并非专为您的需求而设计。 通常、输出(ROUT)直接连接到接收器引脚。 以 DSLVDS1048的数据表为例、看起来该器件主要使用15pF 负载在没有任何类型电阻负载的情况下进行了测试。

    在引脚上添加与您询问的情况类似的电阻负载可能会迫使 IC 设计人员制造更大的 FET 来支持电流负载。 我怀疑如果您尝试将 ROUT 连接到100 Ω 负载至 GND、当 ROUT 摆幅过高时、它可能会使 FET 饱和(我猜会发生这种情况)。 如果 FET 确实饱和、则 VOH 会发生某种程度的崩溃、50欧姆朝上和50欧姆朝下之间的节点很可能失真。 (例如、想象 VOH 卡在2V、那么50欧姆电阻器之间的接收器会看到大约1V 的逻辑高电平)。

    如果芯片的布局设计人员没有预计到~33mA 电流可能来自此引脚、则器件可能会在 Vcc 和 ROUT 引脚之间的布局路径中的某个位置焊接/熔化。  

    由于它不是为这种负载而设计的、因此您最终可能也会在时间上看到故障。  

    如克莱门的指出,并行连接可能会有所帮助,因为从设备的电流消耗将被分为两个而不是一个,虽然你可能需要超过两个,如果我所期望的可能发生... 我认为、最好尝试在 ROUT 引脚前面连接一个信号转接驱动器/缓冲器、以便让该器件处理电阻负载、而不是在 LVDS TTL 输出端强制进行处理、因为这种情况可能无法处理。  

    我知道这不是您想要的答案、但我认为您可能需要在 ROUT 输出前放置一些东西、以使100欧姆电阻负载设置正常工作。  

    我已将该线程重新分配给 TI 的不同团队、他们可能会建议一个适合的潜在缓冲区。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    非常感谢您的回复。

    我同意在 ROUT 输出端添加缓冲器/驱动器来馈入匹配的50欧姆电阻。

    我们目前正在寻找可能与此匹配的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    让我和我们的团队讨论这一点、看看我们可以推荐哪一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、好、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    遗憾的是、对于此用例、我们没有速度足够快的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有可以并联的缓冲式组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单个 OPA693或 LMH6703可能会起作用(如果您具有更宽的电源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的反馈。

    在仿真中、OPA693似乎不足以处理所需的200 MHz 带宽。 我们尚未测试 LMH6703。

    SN74LXC8T245或 SN74AVC2T45等并联电平转换器设置是否适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVC 电平转换器实际上可能足够快。