This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:有关行/列/GPIO 引脚的上拉电阻器的问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1320168/tca8418-question-about-pullup-resistors-for-row-col-gpio-pins

器件型号:TCA8418

大家好、我只是想澄清一下是否需要上拉电阻。  其中一个地方、数据表说将上拉电阻器放置在未使用的输入上、而在另外一个地方、它说不需要上拉电阻器:

"请注意 、无需外部上拉电阻器、因为 TCA8418具有集成的上拉电阻器。"

请注意、我们计划将它们用作 GPIO (但将它们分配给按键)、如果这样做会有所不同、则不使用"行/列"。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我认为产品说明书所讨论的两点是合理的。 一个要点是您不希望任何输入保持悬空。 需要在外部使用一个上拉电阻器来保持一个引脚被配置为一个偏置至已知电压电平的输入。 请 在此处参阅悬空 CMOS 输入的影响。  

    由于 TCA8418具有集成上拉电阻器、因此无需外部上拉电阻器。 这些寄存器可以在寄存器0x2C、2D、2E 中找到。  

    如果 GPIO 配置为输出、则该引脚可以悬空、没有上拉/下拉电阻。  

    此致、

    泰勒