This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:具有内置脉冲变压器的 RJ45的 GND 平面

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319112/dp83867e-gnd-plane-of-rj45-with-built-in-pulse-transformer

器件型号:DP83867E

对于具有内置脉冲变压器的 RJ45、

如何为差分信号布置 GND 平面?

请告诉我是否有建议的布局。

如果 GND 平面靠近 RJ45的差分信号引脚放置、

GND 平面将受到静电放电的强烈影响。

另一方面、如果 GND 平面放置在 RJ45之外、则会影响阻抗控制。

我应该优先选择哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taka:  

    您能解释一下您使用的是什么脉冲变压器吗? 模型编号或数据表链接将帮助我确认我们是否看到类似的布局建议应用。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Evan:

    我使用下面的 RJ45。

    https://www.haloelectronics.com/pdf/fastjack-gigabit.pdf

    电路 F

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taka:

    snlr048.zip (DP83867的布局检查清单)

    您是指 GND 平面在同一层的放置、还是指 PCB 层堆叠的方向?

    我们建议接地层和高速布线之间的间距为30密耳、并建议与 RJ-45连接器之间的间距类似。 如果在另一层上有实心的接地平面参考、则与高速信号的串扰相比、阻抗控制不会成为重要问题。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Evan:

    >您指的是 GND 层在同一层的位置,还是 PCB 层堆叠的方向?

    我指的是 PCB 层堆叠。

    下图显示了 RJ45引脚附近的接线图。

    第1层是差分信号、第2层是 GND 平面。

    该布局在 RJ45下方有一个 GND 平面用于阻抗控制。

    但是、由于该布局受静电放电的影响、

    我认为最好 将 GND 平面扩展到 RJ45的外部。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taka:

    正确、鉴于 ESD 噪声的接地路径对 MDI 布线的干扰可以忽略不计。

    谢谢!

    埃文