This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:EEPROM 编程器

Guru**** 2926310 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB8040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321060/tusb8044a-eeprom-programmer

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件: TUSB8040

您好!

请 提供 TUSB8044A EEPROM 编程器。

最好是提供源代码或文档、以便我们可以将其构建到自己的工具中。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank:

     请检查您的消息框。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    程序员会说"未找到连接的 TUSB840器件。 此程序现在将退出。"

    在 Windows 设备管理器中、按以下方式枚举设备:

    1.通用超高速 USB 集线器(USB\VID_0451和 PID_8440\6&339BF536&0&6)、  

    通用 USB 集线器(USB\VID_0451&PID_8442\MSFT20FD0108610383)

    3.连接到通用 USB 集线器的 USB 输入设备(USB\VID_0451&PID_82FF\7&CE74CC7&0&5)

    编程器提供的驱动程序(TUSB8040.inf)用于一个不同的 PID (USB_Install、USB\VID_0451&PID_80FF)、此驱动程序可作为所有 PID 的通配符(从80开始)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank:

      请按照强制 USB 集线器进入编程模式的过程进行操作、然后重试。

    此致

    布赖恩

    e2e.ti.com/.../Forcing-a-USB-hub-into-Programming-Mode-_2800_1_2900_.pdf