This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TM4C1230C3PM

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1230C3PM, TCAN4550, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1320662/tcan4550-tm4c1230c3pm

器件型号:TCAN4550
主题中讨论的其他器件:TM4C1230C3PM、、

您好!

TM4C1230C3PM SSI0 (主器件)能否与 TI TCAN 4550结合使用?

此外、我们计划与 Intel SOC SPI (主设备)进行 SSI1 (从设备)通信。 这可行吗?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我的专业知识是 TCAN4550、而不是 TM4C1230C3PM。  我已经简要查看了 TM4C1230C3PM 数据表、我认为 SSI 接口就是他们所谓的 SPI 接口、因此我认为它可以与 TCAN4550搭配使用。  但我认为 TM4C1230C3PM 支持团队可以更好地解决这个问题、因为他们会知道 TM4C1230C3PM 是否可以配置为满足 TCAN4550的 SPI 格式要求。  我尚未看到某个 MCU 无法正常工作、但您可能希望将您的问题发布到 E2E、使用 TM4C1230C3PM 器件型号而不是 TCAN4550、以便他们进行确认。  如果本机不支持32位字、则可能需要对标准 SPI 驱动器函数进行一些修改以处理片选信号。

    TCAN4550-Q1数据表的第8.5节概述了 SPI 格式要求。  

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    明白了、我将与 MCU 团队进行核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果您对 TCAN4550的配置或操作有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    乔纳森