This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:MIPI®︎ DSI 至 eDP™︎ Ω 桥

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1320996/sn65dsi86-q1-mipi-dsi-to-edp-bridge

器件型号:SN65DSI86-Q1

我将选择 MIPI 至 eDP 的器件

要使用的 LCD 具有以下规格。

-。 3840x2160分辨率、eDP 1.4接口、10位色深、最小350尼特@SDR、 HDR1000

好的。  我需要支持以下功能的 IC

  -。 在 24bpp 颜色下适用于60fps 4K 4096 × 2304分辨率(RGB888)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SNx5DSI86 (也称为 DSI86)分辨率限制由其每个通道支持的 DSI 数据速率1.5Gbps (最大值)决定。 8个 DSI 通道以1.5Gbps 的速率运行时、支持的最大视频流速率为12Gbps。 60Hz 24bpp 分辨率下的3840 x 2160需要每个通道数据速率至少~1.8Gbps。 DSI86在60Hz 24bpp 下无法支持3840 x 2160、因为所需的 DSI 带宽大于 DSI86可以支持的带宽。 DSI86在60Hz 18bpp 下可支持3840 x 2160。 但是、为了支持此分辨率、DSI 源必须使用 DSI 数据类型0x1E (18位 RGB-666紧凑格式)。

    谢谢

    大卫