This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100:可以支持 SGMII 接口吗?

Guru**** 2927310 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1320842/ds25br100-can-support-sgmii-interface

器件型号:DS25BR100
主题中讨论的其他器件:DS25BR110

您好、支持团队

关于 DS25BR110TSDX 可以支持 SGMII 接口?  是否可以将 VCC 连接到3.3V?  该 VCC 独立于输入接口、对吗?

如果不满足、是否有其他 TI 器件可以满足?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    由于 SGMII 是一种 LVDS 规范、因此 DS25BR110可直接用于此类型的大多数应用。

    谢谢

    大卫