This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25MB100:SGMII 信号的环回路径

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25MB100, DS40MB200, DS42MB100, SN65LVCP40, DS25MB200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1320435/ds25mb100-loopback-path-for-sgmii-signal

器件型号:DS25MB100
主题中讨论的其他器件: DS40MB200DS42MB100SN65LVCP40DS25MB200

感谢你的帮助。

我想为 SGMII 信号创建一个环回路径(1.25Gbps)。
可以选择以下设备组作为实现此功能(具有环回功能)的候选设备:
①DS25MB100 µ A/200 (TI)
②DS40MB200 μ A (TI)
③DS42MB100 μ A (TI)
④SN65LVCP40 μ A (TI)

当我们向经销商询问其可用性时、我们收到了一个回复、即不建议将其用于新设计、因为设计是旧的、并且自发布已超过15年。
不过、它是最适合该使用目的的规格。 TI 的最新产品系列中是否有其他适合此用途的产品?
或者、即使上述产品的设计较旧、如果暂时没有停产、我也会使用它。 您能给我一些关于选择的建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有许多旧器件、我们仍在生产这些器件。  如有变更、通常情况下、产品文件夹会包含注释-例如不推荐在新设计中使用。 如果没有此注释、建议继续推进符合您的应用要求的任何部分。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的回答。

    建议在新设计中使用!
    理想情况下、DS25MB100是最佳选择。
    我想立即对其进行评估、因此我考虑采购一个评估板、但生产已停产、无法获得一个评估板。
    关于 DS25MB200、通过邮件订购(DigiKey)似乎还剩一些设备、因此我想安排一个。
    谢谢!

    此致、