This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:无 POP 时的终止建议

Guru**** 2930560 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312657/tfp410-recommendation-for-termination-if-no-pop

器件型号:TFP410

您好!

我们拥有从1.8V RGB888转换至3.3V LVDS 显示屏以及从 RGB 转换至 DVI/HDMI 的设计。

在某些产品中、TFP410将不是必需的且没有爆裂声。

  • 是否建议在未组装时如何处理布局中的残桩?
  • 残桩是否应以某种方式端接?

非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、基斯、

    我将对此进行详细研究、下周就会有一个回答。 由于国庆节、我的回复将略微延迟。 抱歉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、基斯、

    只要进入 TFP410的迹线的路由不会导致其他数据迹线中出现重大寄生问题、就应该就可以正常地在电路板上保留迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢!   我们还有几个 Quesitons:

    使用 TFP410 I2C/RST 低电平的手动配置时、是否可以将设计配置为在未连接监视器时禁用 T.M.D.S 发送器并在连接监视器时重新启用?

    示例:

    • I2C/RST 低电平(使用外部配置引脚)
    • MSEN/PO1引脚连接到 PD 引脚。
    • 当检测到监控器时、MSEN/PO1引脚将为高电平;当未检测到监控器时、将为低电平。
    • / PD 引脚将芯片置于断电模式数字 I/O 缓冲器保持激活状态。
    • 在上面的示例中、当/PO1 PD 为低电平时、MSEN/PO1监视检测电路是否工作并相应地驱动 MSEN/PO1引脚?
    • 使用 TFP410 I2C/RST 低电平的手动配置时、是否可以将设计配置为在未连接监视器时禁用 T.M.D.S 发送器并在连接监视器时重新启用?

    此外、通过配置 VREF 上的电压电平、可以将 TFP410配置为使用不同的 CMOS 输入标准(1.1V 至1.8V)。  如果使用1.8V CMOS 标准、VREF 应配置为½ 1.8V、即0.9V。  

    • VREF 引脚的建议工作电压最大为0.9V。
    • 如果配置为1.8V 标准、则 VREF = 0.9V、设置是否正确?
    • 1.8V 的容差将为5%、而 VREF 将达到 0.945V、这对于 VREF 输入是否可接受?
    • 哪些 CMOS 输入将以 VREF/2为基准?

    非常感谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要了解您是否可以使用热插拔来断电/打开器件、最好使用如下方框图所示的测试设置。  

    请记住、当检测到监护仪时、MSEN 被拉至低电平;当未检测到监护仪时、MSEN 被拉至高电平。 这意味着您需要反转 PD 和 MSEN 之间的信号、因为当 PD 为低电平时、器件将处于断电模式。 如果在 MSEN 为低电平时在示波器上看到信号、则可以使用适当的显示继续测试。  

    Vref 将设置以下引脚的电压摆幅:

    我建议不要超过建议的最大0.9V。 您是否可以降低由 Vref 设置的引脚的电压摆幅、或仅使用完整的3.3V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    MSEN 在勘误文档 SLLZ030A–2003年6月–2009年4月修订、下面进行了更正:正确吗?

    该数据表显示 TFP410支持接口标准:1.1至1.8和3.3 CMOS 输入电平。 CMOS 输入是通过 VREF 引脚配置的。   使用 TFP410的主板上的 SLLA152 - 2003年9月 DVI 表明使用了1k 电阻器来配置低摆幅。 数据表还引用了低摆幅模式、并在文本中指明了 VREF 必须为0.55V 至0.95V、然后在数据表的同一节中指明了0.55V 至0.90范围。 对于1.8V 标准、0.95是正确的。 对1.8V 逻辑电平配置有何建议?

    非常感谢您的输入、 Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我正在咨询数据表的所有者、以获取更准确的值。 该器件参考文档似乎不一致。 我一有答案就让你知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    勘误文档正确、请原谅我先前的错误。 最高0.95的 Vref 引脚将不起作用。 因此您的1.8V 实施可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您提供信息。  我们是否可以使用10K 上拉电阻而不是1K?

    Vref 为1K 和1K、以获得0.9V。  我们能否将功耗要求降低至10K?

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这应该没问题。