This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:TUSB321未检测到电缆反转。

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315586/tusb321ai-tusb321-not-detecting-cable-inversion

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件:TUSB321

大家好、

我们在 其中一个项目中使用 TUSB321A。

我正在使用 TUSB321A 作为根据规格配置的 DFP、并且电流模式设置为默认电流模式。

我将使用 C 型到 A 型转换器。

问题语句是 Type-C 中检测 USB3.0的一种方式、但 Type-C 中的另一种方式无法检测 USB3.0。

当连接 USB3.0器件且 DIR 引脚也变为高电平时、CC2变为低电平至0.42V (I、e:处于其阈值限制范围内)、从而在终端中检测到 USB3.0器件。

连接 USB 3.0器件时、CC1变为低电平至0.7V (I、e:未处于阈值限制范围内)、DIR 引脚不会变为低电平、因此未检测到 USB3.0器件。

请求您向我们提供这方面的突破。

特此附上原理图快照以及 CC1和 CC2与.r.t DIR 引脚的示波器快照、供您参考。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarnath:

    我看到 VBUS_DET 上的电阻器未组装。 TUSB321需要在此引脚上向 Type-C VBUS 提供~900K 上拉电阻。

    我不知道 ID 引脚连接到了哪里。 此引脚通常用于控制 Type-C DFP 上的 VBUS 开关。  

    我有几个问题可以更好地了解应用:

    1.如何控制 C 型 VBUS? 如果不受控制、则可能会出现方向检测问题。

    2.是将 Type-C 的转换器插入到 TUSB321 DFP 插座中、还是在 Type-C 的转换器中使用 TUSB321?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarnath:

    您是否能够解决此问题? 我可以回答您对于321的任何问题。

    否则、我会将此标记为已解决。

    此致!

    谢恩