This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:我们能用 TLK10031 XFI 来10GBASE-KR 吗?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1320353/tlk10031-can-we-use-tlk10031-xfi-to-10gbase-kr

器件型号:TLK10031
主题中讨论的其他器件: DS110DF111

您好!  

我想使用 TLK10031将其与具有 XFI 接口的 NVIDIA Jetson AGX Orin 连接、所以我们能否使用 TLK10031将 XFI (Orin)连接到10GBASE-KR (背板)应用?

谢谢

萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    TLK10031在器件的 HS 侧同时支持10GBASE-KR 和 XFI。 由于此器件的信号链为 HS --> LS (XAUI)和 LS (XAUI)--> HS、因此您可以通过将 LS 输出循环到 LS 输入将10GBASE-KR 转换为 XFI。

    我假设 LT 和 AN 将被禁用用于这个应用吗? DS110DF111等10G 以太网重定时器可能是10GBASE-KR 和 XFI 之间连接的更简单的解决方案、但请注意、我们的重定时器不支持 LT 和 AN 等协议。

    此致!

    卢卡斯