This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:OUT0引脚

Guru**** 2509935 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0397, DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1320255/lmh0397-out0-pins

器件型号:LMH0397
主题中讨论的其他器件: DS25CP104A

在 LMH0397中、OUT0+/-引脚是否可具有 tri 状态?  我只有一个差分对可用于 SDI 输入或输出到主板、因此我想知道 OUT0+/-引脚是否可以与 IN0+/-引脚总线。 因此、当我希望将 SDI 输入到 IN0引脚时、我需要将 OUT0引脚设置为 tri 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此数据速率下、不建议传输差分对。 寄生会影响信号完整性。 请考虑使用 DS25CP104A 等小交叉点来相互隔离输出。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser。 我知道寄生效应、但您能回答我的问题吗、otu0输出 tri 可达到吗? 我会按照您的建议考虑使用 xpoint 开关、但遗憾的是、与您的竞争器件不同、您的器件没有任何 GPIO 来控制该开关、我需要为其添加单独的控制。 如果 out0可以是 tri 状态、我想尝试一下我是否可以容忍可能导致的任何 SI 问题。 空间在我的布局中非常宝贵。

    此致、Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是当 OUT0禁用时、它是 tri 状态。

    此致、Nasser