This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:TUSB9261-Q1

Guru**** 2767645 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1320530/tusb9261-q1-tusb9261-q1

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

尊敬的先生

您能告诉我串行外设接口(SPI)信号使用什么吗? 我想删除 SPI。 可以将其从电路中移除。

我想制作一个输入电压为5V 的 USBS3.0到 SATA 转换器。

此致

O·P·罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Om:

    SPI 引脚用于与连接的 SPI 闪存器件或 EEPROM 进行通信、在启动时将固件映像刷写到本地 RAM。 如果未使用、则必须通过 HID 接口刷写固件。  

    我们建议使用外部闪存器件或 EEPROM、因为这可以简化使用正确固件刷写 TUSB9261的过程。

    我想制作一个输入电压为5V 的 USBS3.0到 SATA 转换器。

    您是指5V 输入电源还是5V 数据输入?

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过 USB 提供了5V 的输入。

    因此、必须刷写 TUSB9261。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Om:

    如果您使用5V VBus、则需要将电压调节到3.3V 和1.1V、并确保其满足时序要求。 此外、需要对 USB_VBUS 引脚的 VBus 进行分频、如下所示:  

    是的、为了获得完整的功能、建议使用提供的软件来刷写 TUSB9261。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安