This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:替换为 DS110DF410

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1002A, DS110DF410, DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1320620/ds110df410-ds110df410-substituted

器件型号:DS110DF410
主题中讨论的其他器件: DS100DF410、TLK1002A

团队、您好!

我们是否有 DS110DF410的替换芯片、  千兆位光纤接口只需要1Gbps 的数据速率。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下、您的应用是否使用1 GbE (1.25 Gbps 的线路速率)? 还是使用1Gbps 的线路速率? 您是否正在寻找专门的重定时器、或者转接驱动器是否足够?

    我可以根据您对这些问题的回答来帮助查找替代器件。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我们将其应用于  1 GbE (1.25 Gbps 的线路速率)系统中、最好使用 DS110DF410上的引脚对引脚替代产品、或者功能相同但成本较低的芯片。

    谢谢!

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS100DF410与 DS110DF410引脚对引脚兼容、仅支持10GbE 和1GbE 速率。

    TLK1002A 是一款支持1-1.3Gbps 的重定时器、但与 DS110DF410不引脚对引脚兼容。

    据我所知、我们没有任何其他为1 GbE 设计的以太网重定时器。 如果您对转接驱动器/中继器感兴趣、我可以推荐其他器件、但它们不会与 DS110DF410引脚对引脚兼容。

    此致!

    卢卡斯