This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:反相输出极性问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321299/ds110df111-invert-output-polarity-question

器件型号:DS110DF111

大家好、DS110DF111数据表指出"DS110DF111可以通过写入寄存器来反转数据信号的极性。 向寄存器0x1F 的位7写入1可反转所选通道的输出信号的极性。 这可以在系统设计和电路板布局方面提供额外的灵活性。" 寄存器写入是否同时反转 OUTA 和 OUTB? 我在涉及 SFP+和以太网控制器的应用中需要此功能。 如果没有、是否有办法执行此操作? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    写入通道寄存器0x1F [7]=1将仅应用于所选的通道。 应使用全局寄存器0xFF 选择寄存器读取和写入的目标通道。 我建议阅读编程指南中的第2.3节"寄存器类型"、因为该节说明了如何使用寄存器0xFF 选择目标通道。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的指导。 为了确保我清楚、为了反转 OUTA 信号的极性、我应该将0x04写入寄存器0xFF、然后写入 通道寄存器0x1F [7]=1 (十六进制0xD5);同样、对于 OUTB 、我应该将0x05写入寄存器0xFF、然后写入通道寄存器0x1F [7]=1 (十六进制0xD5)、 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    是的、是这样。

    此致!

    卢卡斯