This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318379/ts3dv642-ts3dv642

器件型号:TS3DV642

我使用 ts3dv642作为一个视频开关,当源开始在 DVI 720x576 @ 50Hz 它看起来很好,但当源切换到 HDMI 1080p @ 50Hz Ie2e.ti.com/.../ET2118_5F00_v2.pdfe2e.ti.com/.../PCB-ET2118_5F00_v2.pdf 得到一个黑屏。 我附加了架构。 有人可以帮助我解决这个问题吗?

提前感谢、

皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃特

    如果在输入端和输出端使用短电缆、黑屏是否会消失? 1080p@50Hz 的数据速率将更高、我想了解此处的信号完整性是否会成为问题。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这些信号包括:

    • J1输入最新 google Chromecast (长10厘米)。
    • J2输出电视(长15 cm)
    • J3输入 Raspberry Pi 4 (长15 cm)

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃特

    这是电路板布线长度还是电缆长度?

    电视是否支持1080p@50Hz 分辨率?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    答案:

    我提到过的长度是电缆长度。

    是的、电视支持多种分辨率、也支持1080p@50Hz 分辨率。

    当我通过 HDMI 端口1和2将2个设备直接连接到电视时、它看起来很好!

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃特

    有没有任何机会可以缩短电缆长度、看看是否能 在电视上看到1080p@50Hz 的分辨率?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不可以、这是不可能的、因为连接到输入和输出的电缆的长度最大。 15厘米!

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃特

    作为一个实验、我们可以缩短电缆长度吗? 我的问题是1080p 数据速率、总损耗可能太大、电视 RX 无法补偿。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我无法缩短电缆长度(10 - 15厘米)!

    我请 PCB 工程师对专门的高速设计进行一些屏幕截图(请参阅附件)。

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃特

    您能否共享实际的布局文件以供查看? 您是否尝试过另一台电视、看看它是否正常工作? 在查看原理图时、我没有看到任何问题。 TS3DV642作为无源多路复用器只需通过视频。 但由于它是无源多路复用器、因此会降低信号质量。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的,我尝试了另一个电视与相同的结果!

    我附上了 PCB 累积的数据。

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃特

     Chromecast 和 Raspberry Pi 4输入是否出现此问题、或在两个输入之间切换时出现此问题? 如果您将 HPD 从高电平切换到低电平、然后再次切换回高电平、会发生什么情况?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我之前和使用 Chromecast 和在另一个输入 RPi 4时测试过它。 请参阅以下内容:

    RPI 4关闭和启动/启动 Chromecast =>电视 显示 DVI 720x576 @ 50Hz 和屏幕 看起来很好,但切换到 HDMI 1080p @ 50 50Hz 电视变成黑色或运行两个连接器外/内,没有区别=>电视黑屏

    开关已激活:

    RPI 4启动/启动和 Chromecast 关闭=>电视 显示 DVI 720x576 @ 50Hz 和屏幕 看起来很好,但切换到 HDMI 1080p @ 50 50Hz 电视变成黑色

    我没有测试是否与开关连接、然后切换电视的 HPD 线路!  我将执行该操作( 样片 ),方法是删除 R1,然后切换此行。  

    问题:是否根据我发送给您的信息计算了配对线路的差分阻抗?  

    此致、  

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃特

    我假设这是微带? 以下信息是否正确?

    布线宽度:7mil

    迹线隔离:6mil

    迹线厚度:?

    电介质厚度:0.6mil

    介电常数:3.9

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    层堆栈请求的信息:

    我假设这是微带? 是

    走线宽度:7mil 是7.9mil

    迹线分离:6mil 是

    迹线厚度:? 35 μ m

     

    请参见附加的层堆栈。

     

     

    电介质厚度:? 0.6密耳   

    介电常数:? 3.9

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃特

    电介质厚度为10mil。 计算出的差分阻抗为113ohm。

    您是否有办法在 TS3DV642输出时测量数据通道上的时钟频率和眼图?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    strang's、当我们使用 eCadStar 或您的计算方法时、我们将获得不同的值!

    我们与位于帕德博恩的 Zuken EMC 中心取得了联系,他们准备帮助我们解决这个问题,但他们需要来自 TS3DV642A0RUAR 的 S 参数模型。 我将尝试获取 RPi 4的 S 参数、以便他们可以对其进行仿真。  

    您能帮助我们从 TS3DV642A0RUAR 获取 S 参数吗?

    另一个 问题是 PCB 的层堆叠" TS3DV642EV MHDMI 1:2多路复用器和多路信号分离器开关评估模块 "是否可用,您是否愿意 向我们发送这些信息,以便 我们可以 使用 eCadStar 计算。

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃特

    请参阅此 TS3DV642 s 参数模型。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/473446/ts3dv642-s-parameter-models-provided

    对于层叠、我以私人消息的形式向您发送了该评估板、您是否会检查并看看您是否收到了它?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您向我发送了名为 HVL074A.BRD 的文件、但我无法读取它。 您能告诉我可以使用哪种工具打开它吗?

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的,我收到了它,并试图打开这个板与节奏查看器。 请参阅出错的屏幕截图。

    设计是在16.5版,观众看不到它。 您能否将此文件转换为最新版本的 Cadence、以便我们读取它(累积堆栈)?

    提前感谢。

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃特

    我在私人 e2e 消息中向您发送了更新的板级配置文件、您会检查一下吗?

    谢谢

    大卫