This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP126:DP1.1有源多路复用器

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP126, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321003/sn75dp126-dp1-1-active-mux

器件型号:SN75DP126
主题中讨论的其他器件: HD3SS214

大家好、  

SN75DP126是否支持1:2 DP 1.1多路复用器? 我看到引脚定义表似乎仅支持一个 DP 输出+一个 HDMI/DVI。  

能否同时支持 DP 输出?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们需要有源还是无源多路复用器? 对于无源多路复用器、它们可以使用 HD3SS214作为潜在的解决方案。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我们需要有源多路复用器、您有什么建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有能够支持两个 DP 输出的有源多路复用器解决方案。

    谢谢

    大卫