This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826E 和 DP83822I 以太网连接之间的差异

Guru**** 2769875 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DP83822I, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315668/dp83826e-differences-between-dp83826e-and-dp83822i-ethernet-connections

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件: DP83822ITMS320F28388D

您好

我对 DP83826E 和 DP83822I 以太网连接之间的区别有疑问。

之前 DP83822I 已经售罄、所以我们是用 DP83826E 开发该产品的。

该 MCU 使用了 TMS28388D。

我们的电路图采用了与上述相同的设计

当前开发的软件可连接到 TMS320F28388D EVM 板上的 EtherCAT。 (TMS320F28388D EVM 板使用了 DP83822I)

问题1: 我在硬件上是否遗漏了任何东西

Q2: 如果 DP83822I 和 DP83826E 使用 TMS320F28388 (MCU)、软件是否应该不同

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaesok:

    问题1:

    我简单浏览了原理图、看上去一切正常、要进行完整的原理图审阅、请填写原理图检查清单并返回给我。 可在 DP83826产品页面的"设计工具与仿真"选项卡下找到它。

    https://www.ti.com/product/DP83826E#design-tools-simulation 

    问题2:

    唯一的区别是使用的驱动器。 DP83826和 DP83822 Linux 驱动程序均可在此处找到:  

    https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alvaro, 感谢您的回复。

    清单以私人消息的形式发送。
    另一个问题是 TX、RX 信号的电势当前不稳定。 因此、我将3.3V 上拉电阻连接到信号。 在这之后、电势会稳定、这是正确的方式吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaesok:

    我看到了您的私人信息。 原理图审阅最多需要5个工作日。 我会在2月2日星期五结束前再次答复绝对最晚。

    感谢您的耐心。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaesok:

    我已通过私人消息将已审阅的原理图发送给您。

    另一个问题是 TX、RX 信号的电势当前不稳定。 因此、我将3.3V 上拉电阻连接到信号。 之后,潜力出来稳定,这是正确的方式吗?[/报价]

    关于这个问题、我们是指连接到 MAC 接口的 TX/RX 信号吗?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alvaro、

    我很抱歉。 我可以改变我的问题吗?

    [这是在连接到以太网端口时由 TD_P 引脚检查的信号。]

    我已经按照电流检查清单的建议修改了电路、信号如上所示。 (上拉已删除。)

    但是、没有以太网连接。

    是因为电势低于3.3V 吗?

    如果正确、我可以知道为什么输出低电平?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaesok:

    那么、现在 PHY 无法与链路伙伴建立链路? 您可以向我发送寄存器0x0-0x1F 的值吗?

    您发送给我的波形看起来不错、信号的振幅将不是 VDDIO 电压。 请参阅下面粘贴的表。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alvaro、

    读取当前寄存器值时遇到困难。
    能否获得83826E 的寄存器值?

    我还有几个问题。

    SMI 地址为0x01的 PHY1与 SMI 地址为0x07的 PHY1之间的区别是什么。
    是 MDIO PHY 地址0x01和 MDIO PHY 地址0x07 A 寄存器值之间的差值。
    使用 SMI 地址的 PHY1与 MDIO PHY 地址之间是否相关。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaesok:

    您似乎在读取寄存器值是否正确时遇到了问题? SMI 和 PHY 地址相同。 它们通过自举进行配置。 SMI 是指串行管理接口、这是一个伞型术语。 MDC/MDIO 是一种 SMI。  

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alvaro、

    "这解决了我的问题"被错误地按下。

    没错。 我现在无法读取寄存器值了。 因此我需要为上述电路获取正确的寄存器值(DP83826E)。

     此外、故障排除指南测试的结果

       

    它的结果如上所示。

    上面波形圆圈中的信号是否存在通信问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaesok:

    您发送的链路脉冲的探测快照看起来不错! 我不担心这个问题。  

    回到寄存器读取问题、当我查看您的原理图时、我提到 MDIO 引脚需要一个2.2 kΩ PU 电阻器。 是否已将其添加到您的板中?

    MDC 不需要任何类型的 PU。  

    此致、

    阿尔瓦罗