This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:在 VAD 模式下、来自 AVDD 电源的低静态电流?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3120, THVD1420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306259/thvd1420-low-quiescent-current-from-avdd-supply-in-vad-mode

器件型号:THVD1420
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3120

大家好、

在 TLV320ADC3120的 DS 中、说明使用 语音活动检测(VAD)时将存在"来自 AVDD 电源的低静态电流" (第8.3.8节)。

您能否估算该电流的值?

谢谢!

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    我们的 RS485专家都在美国度假期间外出。 请给我们一些时间与您联系。 我期待在下周晚些时候得到答案、并会让您随时了解最新情况。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我很抱歉耽误您的时间、您是要询问 TLVD320ADC3120的 ICC 还是 THVD1420、我只是要求您能获得正确的支持。  

    对于 THVD1420、空载 ICC (这是器件的 IQ)结果如下:

    如果您正在寻找有关 ADC 的答案-请告诉我、以便我可以安排正确的团队来回答您的疑问!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    对不起混乱! 我询问的是  TLVD320ADC3120的相关信息。 请将我与正确的团队联系起来。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我已联系我们的设计团队、了解启用 VAD 时输入引脚的预期静态电流范围。 我将用他们的回答更新该主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon

    设计团队是否有关于此事的任何新闻?

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    尚未进行更新、因此我再次弹出它们、我将在收到回复后立即更新此主题。

    感谢您的耐心。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    该器件在使用数字 MIC 时的功耗低于1.5mA (建议)、并且在使用模拟 MIC 时可超越6mA。

    此致、