This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:100BASE-FX 模式下的功耗

Guru**** 2875230 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322292/dp83822if-power-consumption-in-100base-fx-mode

器件型号:DP83822IF

尊敬的 TI 社区:

我们目前正在设计一个将 DP83822IF 用于光纤应用的系统。 考虑到电源的限制条件、我们非常有兴趣了解该组件的功耗规格。

具体而言、您能否提供有关在100BASE-FX 模式下以3.3V AVDD/CT 和3.3V VDDIO 运行时的功耗的详细汇总? 这些信息对于我们准确评估 DP83822IF 与我们电源限制的兼容性至关重要。

此外、我们还注意到了数据表中提到的磁电源等参数。 如果我们要寻求利用该参数的无变压器设计、我们对总功耗的影响很好奇。

非常感谢你在这方面的专业知识和协助。 提前感谢您对本次咨询的及时关注。

 此致

詹姆希德·塔瓦纳