This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:复位期间的 SCL/CFG0和 SDA/CFG1

Guru**** 2867690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322240/tdp1204-scl-cfg0-and-sda-cfg1-during-reset

器件型号:TDP1204

大家好、

例如、SCL/CFG0和 SDA/CFG1被拉高至1.8V 外部上拉源。 在 EN=L 期间、器件上是否没有问题? 您能更详细地告诉我内部块吗?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi,  

    当 EN = L 时、I2C 线路被拉高不会产生问题。但是、在 EN = H 前、I2C 通道上的事务将被忽略。

    谢谢。

    扎赫