This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:由 xlinx 提供的 Aurora 定义

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322340/hd3ss3212-aurora-definition-by-xlinx

器件型号:HD3SS3212

Xlinx 的信号定义

Aurora 8B/10B 协议在端口之间使用差分信号。 此部分
使用峰峰值差分电压指定信号。  。 每个信号在 A 伏和 B 伏之间波动。 使用这些波形、
定义如下:
1.发送器或接收器的峰峰值范围为 A - B
2.差分信号范围为+|A−B|至-|A-B|
3。差分峰峰值信号为2 *(A−B)

峰间值是最大正电压与最大负电压之间的
信号的典型温度读数。 在本例中(A−B)−(−(A−B))= 2*(A−B)。
为了使用实值来说明这一概念、请考虑电流模式逻辑
(CML)发送器的终端电压为2.5V、摆幅在2.5V 至
2.0V。 使用这些值、峰峰值范围为500mV。 差分信号范围
介于500mV 和-500mV 之间。 峰值差分信号为500mV。 差分峰值-
峰值信号为1000mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lioz 您好:

      如果单端摆幅介于2-2.5V 之间、共模电压为2.25V、这违反了 HD3SS3212的2V CM 电压规范。

    所以您需要偏置电压为0-2V 的交流电容器。  

    此致

    布赖恩