This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:查询我们是否可以在不使用 OTP &amp 的情况下使用 TUSB4041I;外部存储器(未编程

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TPS2000C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319920/tusb4041i-query-whether-we-can-use-tusb4041i-without-otp-external-memory-non-programmed

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件: TPS2000C
您好、TI 团队、
 我们在设计中使用 USB 集线器器件"TUSB4041IPAPQ"。 我们计划在不进行任何外部编程(非可编程)的情况下使用器件。 根据数据表 、我们看到 需要将器件编程为主器件或从器件。  
您能建议一下、我们是否可以按照上述要求使用此器件、以及如何  在接收到上游数据的同时配置该器件以使用全部4个下行 USB 而无需编程。
请查看随附的设计图片以供参考并尽快提供建议。 同时请求验证设计并建议进行任何更改。    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB4041I 无需 EEPROM 或 SMBus 编程。 只能对 TUSB4041I 引脚进行配置以确保正常运行。 仅当需要更深入的专门配置时、才需要 EEPROM 或 SMBus。 请注意、如果 SMBUSz 被拉至低电平、TUSB4041I 将不会作为集线器工作、直到 SMBus 主机设置 cfg-active 位。 如果不使用 SMBus、请勿将 SMBUSz 引脚设置为低电平。

    TPS2000C EN 为低电平有效、因此您还需要将 TUSB4041I PWRCTL_POL 设置为低电平、从而将 PWRCLT 极性设置为低电平。

    能否以.pdf 格式共享原理图?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、感谢您的回复。

    请查找随附的原理图 pdf 以供您审阅、并确认我们是否可以将其用于我们的应用。 我们已将 SMBUSz 引脚更新为 NC、并将 USB 电源开关器件的使能端高电平有效。 您能否验证并建议是否需要在设计中进行任何更改。

    e2e.ti.com/.../USB_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     5V_FIL 来自哪里? 能否展示上行和下行连接?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     +5V_FIL 来自电路板电源。

    抱歉、由于应用是机密信息、上游接口通过使用板级联连接器从内部板获取、同时连接到下游连接。 两个接口将连接到一个 USB 连接器、其余两个接口将连接到另一个接口 IC 作为输入。

    此外、我们还收到了此模块的评估套件、并使用 PC 对该电路板进行了测试、该电路板可用于上行和下行至其他内部电路板、该应用工作正常、具有即插即用连接功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我要确保  没有从上游 VBUS 获取+5V_FIL。 否则原理图看起来正常。

    谢谢

    大卫