This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3223E:MAX13223E 替代产品

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3223E, TVS1401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322018/max3223e-max13223e-replacement

器件型号:MAX3223E
主题中讨论的其他器件: TVS1401

您好!

我的客户希望拥有支持 Vrx > 36V 的 RS232收发器、目前 MAX13223E 可满足此要求。  

请问 TI 是否有类似的器件?

根据 TI 交叉参考工具、它显示 MAX3223E、但我看到它仅高达25V。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS 至232规范将有效总线电压限制为±15V、并且要求收发器能够承受高达±25V 的电压。如果您需要处理更高的故障电压、则必须添加外部保护(例如 TVS1401等 TVS 二极管)、以便将电压钳位在15V 至25V 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    是的、我们没有任何东西可以满足这一需求-正如 Clemens 指出的、我们最大输出电压为+/-25V、因此必须提供钳位在15V 到25V 之间的保护。

    取决于故障条件最后的持续时间(RS–232有效输入逻辑电平为-3V 至-15V 和3V 至15V -因此、高于该值、实际上不被视为有效) 钳位二极管可能是实现所需功能的更便宜的选择-因为您列出的竞争器件很昂贵(对于 RS -232收发器来说非常昂贵)。  根据所列的器件+二极管与单独使用 COMP 器件相比的不同价格、我们的解决方案大约便宜3.5到4倍-很显然、它是否可行取决于确切的故障情况、因此我们的解决方案在设计中具有更多变量。  


    因此、基本上来说、这是一种更具有成本效益的解决方案、根据故障场景、故障要求可能使二极管保护不足。 是使用 TI RS 60-232器件+保护-但从设计的角度来看、该器件可能更容易、因为它具有高关断电压(+/-70V)-但客户为该功能支付了很大的费用、这也使我认为它是唯一的232 市场上的收发器之所以能够提供这种保护、是因为其保费非常大。  

    如果您有任何其他问题、请告诉 我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森