This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:收发器器件型号之间的差异

Guru**** 2876350 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322207/max3232-difference-between-transceiver-part-numbers

器件型号:MAX3232
主题中讨论的其他器件: TRS3232E-Q1

您好、TI!

我正在寻找以下提到的 RS 至232收发器 IC 器件型号之间的主要技术差异。 我只能看到运行温度不同、或者我忽略了其他情况。 请告诉我、两个器件型号之间是否存在任何重大差异、以及使用两个不同系列的器件型号以获得相同的规格和功能的原因。

MAX3232MPWEREP

TRS3232EQPWRQ1

此致、

Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前缀没有意义;相应的 MAX 和 TRS 器件是相同的。
    E 后缀表示 ESD 保护更好。

    MAX322-MAX32 EP 具备军用资质。
    TRS3232E-Q1符合汽车应用标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    一般而言、Clemen 是正确的-具有相同以下器件型号的 MAX 和 TRS 器件或多或少相同、并可用于相互替换。

    然而、在此特定案例中、器件之间存在一些差异、主要是因为它们的工作范围和 ESD 额定值-但除此之外、它们基本上是非常相似的器件。  

    1. MAX3232MPWEEP 是一款军用增强型产品、这意味着它会为器件增加以下值(摘自 MAX322-MPWEEP 产品 EP 说明书):

    由于 TRS 器件不是 EP 器件、因此未对该器件提供此功能。  

    2. TRS 器件是 Q1 (符合汽车标准)、因此该器件的温度范围实际上更低(仅为-40C 到125C、而不是-55C 到125C)、而且它还具有增强的 ESD 保护("E"后缀)-包括以下 ESD 额定值:

    未包括在 EP 上

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森