This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:PWRCTL1信号が有効にならない μ A

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A, TUSB8043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318200/tusb8043a-pwrctl1

器件型号:TUSB8043A
主题中讨论的其他器件: TUSB8043

TUSB8043Aを使用しています。
PWRCTL1信号が有効になりません。
原因を教えてください。
よろしくお願いいたします。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 TUSB8043A。
    PWRCTL1信号无效。
    原因是什么?
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

      您能否发送原理图供我们审阅?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    メールに回路図を添付して返信しました。
    ご確認のほどよろしくお願いいたします。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      您是否忘记附上原理图?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TUSB8043A_5F00_P10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回路図のPDFを直接貼り付けてみました。
    回路図が見えますか μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      您能否删除 SMBUSz 的 R78并重新进行测试?

      您能否也发送第11页的示意图?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TUSB8043A_5F00_P11.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回路図のP11のPDFをそのまま貼り付けました。回路図が見えますか?ご確認ください。R78は後で削除してみます

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       PWRCTL_POL 的 R74 也应上拉至高电平。 另请尝试 SMBUSz 应为高电平或悬空、  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们重债了。
    由于 R78很难移除、因此我左侧安装了 R78、并在 PWRCTL_POL 的 R74中安装了一个临时10kΩ、然后将其上拉至高电平。
    因此、PWRCTL1保持低电平(无效)。
    我有疑问。
    实施 R78的原因是将 SMBUSz 拉至低电平以启用 SMBus。 这是因为上部 CPU 是 SMBus。
    设置 SMBUSz 为高电平还是悬空以禁用 I2C 或外部接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 SMBUSz 为低电平时、集线器处于 SMBUSz 模式。

    TUSB8043无限期等待 SMBus 主机进行配置、并且在 SMBus 主机通过清除 CFG_ACTIVE 位指示配置已完成之前、不会连接到上行端口。  

    如果不清除 CFG_ACTIVE 位、集线器将继续等待。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    お世話になりました。
    お答えの通り、R78を外すだけでUSB HUBが動作し、も出力されました。(5V)
    ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
    それだけです