This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:显示移位

Guru**** 2526340 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319128/sn65dsi84-display-shifting

器件型号:SN65DSI84

团队成员

我们使用 imx8mp 平台开发产品、并使用 SN65DSI84将 MIPI 信号转换 为 LVDS 信号、我们在测试电路板时遇到了显示移位问题 屏幕分辨率为1920x1080,有时在 x 方向上偏移较大。

在此测试中、我们使用 Weston 在屏幕上显示背景、 此测试中不涉及其他与显示器相关的应用。

原始图像如下所示:

值得注意的是、每次启动系统时、屏幕不会移动。  屏幕漂移的概率约为1/15。  屏幕上图像在 x 方向的偏移每次都相同。

寄存器转储如下:

root 用户@:/var/lib/systemd/coredump # i2cdump -f -y 13 0x2C
未指定大小(使用字节数据访问)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00: 35 38 49 53 44 20 20 20 01 00 85 28 00 01 00 58ISD ?..
10:26 00 55 00 00 00 00 0c 05 03 00 00 00 00 00 00 00 &.u..... ???……
20: 80 07 00 00 38 04 00 21 00 00 00 0f 00 00 00 00?...8?...
30: 0A 00 00 00 2D 00 0A 00 2D 00 0A 00 00 00 00?...
40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
F0:00 00 00 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00@……………………………………………

屏幕正常时、寄存器如下:

未指定大小(使用字节数据访问)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00: 35 38 49 53 44 20 20 20 01 00 85 28 00 01 00 58ISD ?..
10:26 00 55 00 00 00 00 0c 05 03 00 00 00 00 00 00 00 &.u..... ???……
20: 80 07 00 00 38 04 00 21 00 00 00 0f 00 00 00 00?...8?...
30: 0A 00 00 00 2D 00 0A 00 2D 00 0A 00 00 00 00?...
40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
F0:00 00 00 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00@……………………………………………

您能帮助我找出 SN65DSI84配置有什么问题吗?

此致