This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低速信号的 lvds 和 RS 至422转换

Guru**** 2927140 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, MLVD20XEVM, SN65MLVD201, SN65LVDS050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321964/lvds-and-rs-422-translation-for-low-speed-signal

主题中讨论的其他器件:MLVD20XEVMSN65MLVD201、THVD1450 SN65LVDS050

您好、TI!

新工程师、我有一个1PPS 信号、它将通过 LVDS 信号标准提供、但需要作为符合 RS 至422标准的信号发送到接收器。 TI 是否有可接收 LVDS 并将其重新驱动为 RS 至422信号的器件?  

最初我曾想过使用 MLVD20XEVM、将 SN65MLVD201替换为 THVD1450。 它们看起来都是通过3.3V Vdc 总线供电。

是否有替代解决方案已存在、任何建议都将不胜感激。  

仅供参考、信号参数极慢、每秒1个脉冲、总脉冲持续时间为25us。 因此、从 LVDS 到 RS422的数据转换纯属一个电气参数问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    您是否在一个方向发送信号?  

    TI 是否有可接收 rs 并将其转接驱动为 lvds RS 至422信号的器件?  [/报价]

    LVDS-422/LVDS-485 RS 和 RS 通常不搭配使用。 它们的共模输出是不同的、而且输出幅度实际上并不很好地连接在一起。  

    您可以采用 LVDS 驱动器、将其发送到 LVDS 接收器、然后获取接收器的 TTL 输出并将其发送到 RS422/485驱动器。

    是否有替代解决方案已存在,任何建议都会被接受。  [/报价]

    由于您的信号传输非常慢、我们可能不需要担心 端接差异和数据速率限制的反射差异不会成为问题。  

    RS422/RS485器件在差分线路上的输出摆幅可能会向上摆动至4.5V (2.5V 共模和+/- 2V 摆幅)、而 LVDS 器件通常使用3.3V FET/BJT、可能会在4V 时中断 (例如、SN65LVDS050差分引脚上的绝对最大值4V、对于您参考的201器件也是如此)。 因此从 RS 422驱动器进入 LVDS 接收器可能会损坏 LVDS 接收器。 出于这个原因,我建议不要试图使用正常的端接从 RS 422传输到 LVDS...

    如果您从 MLVDS (而不是 LVDS、以获得更宽的输出摆幅)、那么、如果我们假设共模输出为1.1V、峰峰值差分输出为650mV、则峰值将为1.425V。 对于 THVD1450等器件、同相接收器阈值最大值为-20mV、反相接收器阈值最小值为-200mV。 因此应该能够使用 MLVDS 驱动器克服这些阈值。 因此、从 MLVDS 驱动器传输到 RS485接收器是可以实现的。  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    -鲍比

    [/quote]