This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML:A、B、正、负极性问题

Guru**** 2926670 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26LV31QML, DS16F95QML, DS26C31MQML, DS16F95

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321330/ds16f95qml-polarity-issue-for-a-b-positive-negative

器件型号:DS16F95QML
主题中讨论的其他器件: DS26C31MQMLDS16F95、DS26LV31QML

尊敬的 设计支持团队:

我感到 RS485接口极性令人困惑。

根据 TIA-485-A、当 VA - VB 为正值时、逻辑值为"0"。 这意味着 在标记中 B > A (空闲、逻辑="1")并且 A > B 在空间中(打开、逻辑="0")。

但是、当 VA -VB 为正值且 高于200mV 时、TI 器件为逻辑值"1"。

上面提到的逻辑值表示"DI"或"RO"。

我知道您的方法或定义更为常见、但我对其原因感到好奇。

您能解释一下这个问题吗? 我想要一个详细的描述。

感谢大家一直以来所做的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wikipedia

    RS 至485差分线路包含两个信号:

    • A、对于逻辑1为低电平、对于逻辑0为高电平、
    • 对于逻辑1、该值为高电平;对于逻辑0、该值为低电平。

    由于标记(逻辑1)条件传统上使用负电压和以正电压表示的空白(逻辑0)表示(例如、在 RS -232中)、因此 A 可被视为同相信号、B 可被视为反相。 RS 至485标准规定(改述):

    • 对于关闭、标记或逻辑1状态、驱动器的 A 端子相对于 B 端子为负。
    • 对于开启、空白或逻辑0状态、驱动器的 A 端相对于 B 端子为正。

    从 SN75176开始的最常用器件的真值表显示了反相输出信号。 这符合大多数差分收发器制造商[Intersil、Maxim、LT、AD、FTDI]使用的 A/B 命名。

    这些制造商都同意该标准的含义,他们的做法是广泛使用。 可编程逻辑控制器应用中也存在该问题。 使用 A/B 命名时必须小心。 通常使用替代命名法来避免混淆 A/B 命名:

    • TX+/RX+或 D+作为 B 的替代项(标记为高电平、即空闲)
    • TX−/RX−或 D−作为 A 的替代项(标记为低电平、即空闲)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。

    根据您的答案、DS16F95QML 的 A 端子对应于(-)、而 B 端子对应于(+)。

    我 理解你的答案中的"用于关闭"是"RO"终端的"DI"状态。

    但是,我仍然感到困惑。

    因为、我使用了 DS26C31MQML 和 DS26LV31W。

    根据本器件数据表、DS26C31MQML [DO 1 (+)]和 DS26LV31W [同相]对应于  DS16F95QML [A 端子]。 (根据它们的真值表)。

    为了便于理解、我们假设 DS26C31和 DS16F95需要进行电气连接。

    DS26C31的[do 1 (+)]应在哪里连接至 DS16F95?

    根据它们的真值表、应将 DO 1 (+)连接到 DS16F95的端子。 是这样吗?

    那么、 在哪里   应用或使用了您提到的"TX+/RX+或 D+作为 B 的替代方案"?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚的命名方式无关紧要;忽略名称。 (DS26C31MQML 数据表甚至未对引脚进行命名。)

    在 DS26C31MQML 上、引脚2、6、10 和14是同相的;在 DS16F95QML 上、引脚6。 将它们连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    抱歉、   在我的问题中执行1 (+)是关于 DS26LV31QML 的。

    如您所说、我将忽略引脚名称并遵循原理图。

     特性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daezjin,

    您对此还有疑问吗? 数据表中的表8-1提供了引脚状态的真值表。

    只要您将差分输出引脚连接到接收器引脚(同相到同相和反相到反相)、就不应该有任何极性问题。  

    应将 DO 1 (+)连接至 DS16F95的端子。 是这样吗?

    那么、 在哪里   应用或使用了您提到的"TX+/RX+或 D+作为 B 的替代方案"?

    [/报价]

    示例中为150摄氏度。 DS16F95的引脚标记为 B 为反相引脚、A 为同相引脚。  

    因此  DS26LV31 D01+会连接到 DS16F95 A、 DS26LV31 D011会连接到  DS16F95 B。

    那么, 在哪里   应用或使用了您提到的"TX+/RX+或 D+"作为 B 的替代选项?

    您引用的数据表不会使用这些名称。 但 Tx+/D0+将为+或 A、Tx-/D0- Rx 将为 Rx 或 B。

    -鲍比

    [/quote]