This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CP02:处理未使用的数据引脚。

Guru**** 2917400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CP02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321588/ds90cp02-handling-of-unused-data-pins

器件型号:DS90CP02

我正在 LVDS 分离器模式下使用 DS90CP02、这意味着需要一个输入和两个输出。 因此、我要确认对未使用数据引脚的处理。 它应该是上拉、下拉或悬空的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好通过49.9 Ω 电阻器进行交流耦合和 GND。

    此致、Nasser