This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1794:我们想要检查预览项目状态

Guru**** 2839770 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1794, THVD2410V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1320987/sn65hvd1794-we-want-to-check-preview-item-status

器件型号:SN65HVD1794
主题中讨论的其他器件: THVD2410V

您好、先生/女士:

我们希望使用电缆反相功能调查一个 CAN tr。

我们发现 SN65HVD175符合我们的应用。

但它处于预发布状态、您能帮我们推荐一款新的产品吗?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    您链接到该帖子的器件是 RS -485 +/-70V 收发器、无法 加载、文本中的另一个器件无法在 TI.com 上加载。  

    您能否重新检查以确保输入了正确的器件型号、以便我确认您在谈论的是什么器件?  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕克您好:

    抱歉、这是我的错、我用电缆反相功能搜索 RS485 tr、我想查看 SN65HVD1795。

    请告诉我 SN65HVD1795、我看到该器件在数据表中处于预发布状态。

    请您再次确认哪个是 MP 或不是 MP 吗?

    如果不是 MP、请推荐新的。 (具有电缆反转功能)

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    好的-我看到你在看什么;我为我身边的困惑表示歉意。

    这是 不正确的信息、我们不销售 SN65HVD1795或1796、我认为我们从未发布过这些器件。 创建此数据表时 (大约12年前)、我们似乎要销售此类器件、但出于任何原因我们没有销售、因为除了该数据表中列出的器件之外、我找不到有关这类器件的更多记录。   

    话虽如此、我们所拥有的运行方式相似的最近器件是 THVD2410V、但有一个相当大的区别、那就是该器件不支持 电缆反相功能。 该特性仅在 SN65HVD1794上受支持-我假设 SN65HVD1794的速度对于您的应用来说太慢。 您可以通过添加 SN65HVD17数据表功能方框图中所示的两个异或门、在电缆反相型应用中使用 THVD2410V。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森