This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:是否可用于支持1GE 案例?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321781/ds125mb203-if-it-can-be-used-to-support-1ge-case

器件型号:DS125MB203

尊敬的团队:

我是一名工程师、目前正在研究 DS125MB203的应用。

我想问一下 DS125MB203芯片是否也支持   千兆位以太网(GE)  除10GE 和10G-KR 之外的链路速率。 非常感谢您的答复。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    是的、DS125MB203支持1 GbE 数据速率、但该器件不支持1000BASE-T、因为该器件是为 NRZ 信号传输而设计的。 您能否确认此应用程序不使用1000BASE-T?

    此致!

    卢卡斯