This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR218A:将 LVDS 转换为 HDMI (或并行 RGB 数据)、从-40°C 转换为85°C

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321889/ds90cr218a-converting-lvds-to-hdmi-or-parallel-rgb-data-from--40c-to-85c

部件号:DS90CR218A

嗨、团队、

我们的客户正在 寻找视频转换器解决方案。 他们需要将 LVDS (oLDI)转换为 HDMI 或并行 RGB 数据。

我找到了 slla559 白皮书、但引用的 DS90Cxxxx 芯片的工作温度范围为0至+70C、理想情况下、我们需要-40至+85C。  有没有具有更宽温度范围的替代解决方案适合这一用途?

谢谢!

卡梅伦