This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:支持与端点的独立时钟

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322498/ds160pt801-support-for-independent-clocking-from-endpoint

器件型号:DS160PT801

您好!

DS160PT801的数据表显示了图8.9、其中显示不支持端点 REFCLK 对重定时器进行独立时钟。 能否解释这一限制? 如果两个时钟都符合 PCIe 且具有.r.t 稳定性、那么从根复合体计时的重定时器与端点之间的区别是什么? 重定时器理论上不应知道其差值,对吗? 假设对足够的 SKPOS 速率进行了编程。 请帮助阐明为什么从端点连接时钟会出现问题。

谢谢。

拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    请允许我通过私人消息跟进此问题。 我已发送朋友请求,请接受此请求以允许私人留言。

    此致!
    大卫