This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:DB9问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322758/trs3232e-db9-question

器件型号:TRS3232E

大家好、

我们有关于 TRS3232ECPWR 的一些问题。

我们发现 DB9 CNT 具有两种引脚定义、哪一种是正确的?

  1. 在我们的 EVM 中,DB9引脚(插座)定义如下

https://www.ti.com/lit/ug/sllu320/sllu320.pdf?ts = 1707200738971&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fzh-tw

但 从 网站上,它有 DB9母和男性引脚定义。

插座引脚定义不同于我们的 EVM。

 https://www.cable-tester.com/rs232-pin-out/

DB9母引脚和公引脚是否不同?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    因此、您从中提取信息的资源假设232系统中的 DTE 始终使用公型 DB9连接器-严格来说并非如此、因为应用中存在公型对公型和母型对母型 DB9连接器。  

    话虽如此、"公"引脚排列反映了 DTE 在系统中的布线方式、该 EVM 设计为 DTE w.r.t 和 DB9连接器的连接方式、因此此 EVM 使用标准公引脚排列。 因此、如果为其系统选择此部件、他们需要注意确保在其系统中根据需要连接 DB9接线。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森