This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:封装 Theta-JA 和 Theta-jc 以及散热器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322332/tlk10232-package-theta-ja-and-theta-jc-and-heatsinks

器件型号:TLK10232

您好!  

10232数据表规定 OP 温度为-40°C 至+85°C 自然通风工作温度和+105°C 的最大结温。 封装的 Theta-jc 和 Theta-ja 是什么? 此外、封装散热是否会使器件在高于+85°C 的条件下运行?

谢谢——Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    数据表的表10-1中提供了 THEA-JA 和 Psi-JT (热特性、结至外壳顶部)。

    来自应用手册 半导体和 IC 封装热指标的这段摘录 解释了 Psi-JT 和 Theta-jc 之间的差异。

    最安全的做法是保持在工作结温和工作环境温度范围内。 如果结温仍然小于105°C、我可以看到在环境温度大于85°C 的情况下散热的可能性、但我不能保证这对于器件的运行和可靠性来说是安全的、因为验证测试只在规定的工作温度范围内进行。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    啊…… 我完全错过了数据表中的表10、感谢您指出这一点。

    是的、这确实回答了我的问题、谢谢。

    -比尔